This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:USB0和 USB1 VBUS

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1124120/am3356-usb0-and-usb1-vbus

器件型号:AM3356

你(们)好  

我们目前正在设计中使用 AM3356的 USB0。 如果我们还使用 USB1接口,我们是否可以同时连接 USB0和 USB1 VBUS?

此致  

Eby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。

    我将对此进行研究。 我很快会向您提供最新信息

    此致

    Rajashri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eby、

     根据 AM335x TRM 中的16.2.1 VBUS 拉电压控制部分, USB 控制器使用 USBx_DRVVBUS 引脚来控制其各自 VBUS 线上的外部电荷泵/电源逻辑。

    请参考 AM335 EVM 以了解 USB0_VBUS 和 USB1_VBUS 连接。

    下面、我还捕获了 TRM 中该部分的屏幕截图。

    此致

    Rajashri