This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6412:CCS11支持 SYS/BIOS

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1122818/tms320c6412-sys-bios-support-with-ccs11

器件型号:TMS320C6412
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

我正在尝试刷新公司使用 C6412的旧产品的代码工具。  之前、我已经创建了新的 CCS 项目来使用 Code Composer Studio 11.2构建我们的其他产品(基于较新的 TI DSP)、我还想在该环境中构建 C6412软件。  之前我在 CCS3.3上构建了 C6412项目。  我希望编译输出继续采用传统 COFF 格式。

我还可以升级到 SYS/BIOS (从 DSP/BIOS)吗?  SYS/BIOS、XDCtools、PDK 和 CGT 的最新版本将兼容哪些?  或者、如果 SYS/BIOS 不可行、我将需要哪个版本的 DSP/BIOS?  我在 TI 网站上很难找到这些答案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SYSBIOS 安装文件夹中有发行说明文件、这些说明包含对受支持设备列表的引用。 从6.33到6.73、我发现不支持 C641x、因此无法使用现代 SYSBIOS 和编译器为该器件进行开发。 用户可以坚持使用 DSP/BIOS、版本5.42是最后一个与基于 Eclipse 的 CCS 兼容的版本。 用户也可以安装 v.6编译器并在相当模式的 IDE 上运行这些旧工具。 可以生成二进制文件并将其闪存到其系统中。 如果考虑使用仿真器进行调试、情况会变得更加复杂。 简而言之、将不会有运行时日志更新、表达式更新等、因为没有与旧 DSP/BIOS、任何现代 CCS 兼容的底层传输。 我不记得我们曾经有过 XDS510与基于 Eclipse 的 CCS 一起运行、很可能这是不可能的、但我几乎不记得我们在 SD XDS560方面至少有一些经验、至少可以加载、停止和检查 C6414。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Glenn、

    Victor 是正确的。 您可以在以下位置找到支持 C6412的 DSP/BIOS 的最新版本: https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_registered_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/index.html

    请注意、这是一个旧器件、不再具有硬件或软件设计支持(即、我们无法再回答有关该器件的问题)。

    请注意、如果较旧的器件不再获得软件版本、则较新版本的 CCS 将不支持较旧的器件。 如果您在访问  CCS 5.1、4.2.4或 CCS 3.3方面需要帮助、请告知我们、我们会将您转至 CCS 团队。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。

    我能够使用以下命令获得 CCS 11.2的工作调试环境

    CGT 6.1.12

    DSP/BIOS 5.42.2.10

    Blackhawk USB560-M

    此致、

    格伦