This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP3503:无法连接到 ETM/ETB 以进行跟踪调试

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP3503
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1123860/omap3503-cannot-connect-to-etm-etb-for-trace-debugging

器件型号:OMAP3503
Thread 中讨论的其他器件: OMAP3530

大家好、我们一直在尝试调试 OMAP3503上运行的某些代码的一些间歇性问题、但该 CPU 的目标配置似乎不包含 CSETB_0的路径。 我们是否缺少某些内容、或者 OMAP3503不支持通过 ETM 进行跟踪?

Code Composer Studio
版本:9.3.0.00012
操作系统:Windows 10、v.10.0.1086_64/Win32
Java 版本:1.8.0_144

无论如何尝试启动 PC 跟踪只是给出"无法初始化 ETB。 设备无效或未连接。"错误。

此致、
Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maciej、您好!

    抱歉、如产品页面所示、此器件不再具有 TI 的持续支持。 您可能需要查看 Code Composer Studio 发行说明、并查看版本9.3是否支持 OMAP3503。  

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、我无法访问任何 v9版本的发行说明、但 v8和 v10分别引用了 OMAP 器件支持 v1.0.9和 v1.1.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我在 CCS 团队中进行循环、以获得进一步的帮助。