请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP3503 Thread 中讨论的其他器件: OMAP3530
大家好、我们一直在尝试调试 OMAP3503上运行的某些代码的一些间歇性问题、但该 CPU 的目标配置似乎不包含 CSETB_0的路径。 我们是否缺少某些内容、或者 OMAP3503不支持通过 ETM 进行跟踪?
Code Composer Studio
版本:9.3.0.00012
操作系统:Windows 10、v.10.0.1086_64/Win32
Java 版本:1.8.0_144
无论如何尝试启动 PC 跟踪只是给出"无法初始化 ETB。 设备无效或未连接。"错误。
此致、
Maciej