This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP3503:无法连接到 ETM/ETB 以进行跟踪调试

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP3503, OMAP3530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1123860/omap3503-cannot-connect-to-etm-etb-for-trace-debugging

器件型号:OMAP3503
Thread 中讨论的其他器件: OMAP3530

大家好、我们一直在尝试调试 OMAP3503上运行的某些代码的一些间歇性问题、但该 CPU 的目标配置似乎不包含 CSETB_0的路径。 我们是否缺少某些内容、或者 OMAP3503不支持通过 ETM 进行跟踪?

Code Composer Studio
版本:9.3.0.00012
操作系统:Windows 10、v.10.0.1086_64/Win32
Java 版本:1.8.0_144

无论如何尝试启动 PC 跟踪只是给出"无法初始化 ETB。 设备无效或未连接。"错误。

此致、
Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maciej、您好!

    抱歉、如产品页面所示、此器件不再具有 TI 的持续支持。 您可能需要查看 Code Composer Studio 发行说明、并查看版本9.3是否支持 OMAP3503。  

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、我无法访问任何 v9版本的发行说明、但 v8和 v10分别引用了 OMAP 器件支持 v1.0.9和 v1.1.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我在 CCS 团队中进行循环、以获得进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的文档、OMAP3x 不支持 ETB 跟踪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、它可能受支持。 我正在跟踪工程部门。 很抱歉造成混淆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OMAP35x 技术参考手册确实显示了 ETM 存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 现在离开了。

    我看了 CCS 安装、发现 ETB 的 OMAP3530和 OMAP3503配置不同。

    上面的捕获是详细的目标配置、您可以看到3530的 ETB。

    我建议在3503配置中添加 ETB。

    打开您的 CCXML 文件

    选择底部的高级选项卡

    在树中选择 CS_DAP_PC_0

    单击添加按钮

    选择子路径

    为其命名、可能是 subpath_etb

    单击"完成"

    在左侧树中选择新的子路径

    选中 右侧的"伪"框

    再次单击添加按钮

    选择"CPUs"选项卡

    向下滚动并选择 CS_ETB

    为其命名为 CCETB_0

    单击"完成"

    按如下方式设置属性

    保存您的 CCXML 文件

    现在尝试再次使用跟踪、以 ETB 作为接收器。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这似乎比以前更加接近、但现在我们在尝试启动 PC 跟踪时遇到有关 AET 资源不足的错误。

    我已经尝试禁用了我知道的尽可能多的硬件断点资源:

    没有效果。

    此致、
    Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maciej、

    我不知道接下来会建议什么。  我的下一个建议是禁用断点、但您已经这么做了。  基本上、AET (高级事件触发)消息意味着调试堆栈无法分配它需要启用跟踪的硬件资源(硬件断点、触发器...)。   

    我认为现实情况是、我们身边没有人尝试过 OMAP3505的跟踪。  我知道多年前人们在 OMAP3530上使用过它、但考虑到 ETB 甚至不在 OMAP3505的目标配置中、我怀疑它是在 OMAP3505上尝试的。  定义器件所具有的断点/触发器的底层代码中可能没有启用跟踪所需的信息。  我必须诚实地说、很难让某人看到这一点、因为该器件不再具有设计支持、而且我们的实验室中没有设计支持。

    我可以尝试四处偷走、看看我是否能找到错误的东西。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么 ETB 被包含在 TRM 中、除非 有一个脚注、说明它在 OMAP3503上不受支持/测试。

    不过、如果您设法找到一些东西、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM 确实适用于该器件。  我敢打赌 ETB 在物理上就在那里。  问题在于、当针对 CCS 完成了针对此器件的器件支持包时、未添加或测试 ETB 的信息。  我敢打赌、ETB 是使用 Lauterbach 进行测试的、因为该工具集常用于 OMAP3类器件。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maciej、

    我查看了一些较低级别的内容、我找不到任何明显的有用信息。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力。 似乎我们必须在没有的情况下做到这一点!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,情况就是这样。