This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:具有 RTOS QNX 的 MCAN 驱动程序

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1125235/tda4vm-mcan-driver-with-rtos-qnx

器件型号:TDA4VM

您好!

   当我使用 QNX 开发 MCAN 驱动程序时、每次我触发 MCAN 中断时、即使 ISR 立即返回、系统也会挂起。  

   但其他驱动程序可以正常工作,例如 i2c、DEVB eMMC。

   MCAN 和 i2c 之间的 IRQ 是否有任何不同?

   0~960的 GIC 全部在 intrinfo()中初始化。   GIC156~158还有其他选项吗?

Thx   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问、但需要更多详细信息、代码示例才能解决问题。

    如果 ISR 正在触发、这似乎是良好的进展。  由于中断触发和 ISR 处理程序运行、将执行哪些操作。  由此产生的这些操作是否会导致挂起?

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我已经解决了这个问题。 感谢您的推荐。

    Thx