This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1122164/am6442-am6442

器件型号:AM6442

尊敬的所有人:

  AM64x-EVM-gp R5FSS0&R5FSS1能否在 SPL 阶段配置为单核模式?

 AM64x-EVM-GP R5FSS 内核模式取决于 TRM 描述中的 efuse。但我们可以  通过 tisci 命令从 MAIN_SEC_MMR 寄存器中修改它吗?

谢谢、

jimin.Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinmin、
    您在 AM64x 上的 R5SS 查询的 e2e 帖子很少。
    您是否会详细阐述您的用户案例?
    您在设计中考虑使用什么操作系统?

    您还可以参阅 PSC 上<5.2.2.2 Power Control Modules in the TRM>(TRM>中的电源控制模块)、例如、表5-1197。 主 PSC 信息

    Linux SDK 中的简化典型启动序列:
    -由 ROM 加载并在 R5_0上运行的 R5 SPL
    - SYSFW 由 ROM 加载并在 DMSC 上运行
    - R5 SPL 负载 ATF、OPTEE、A53 SPL 和 ATF、OPTEE、 A53 SPL 在 A53_0上运行
     @这次,DMSC/A53_0/R5_0为“开”,其余内核为“关”
    - R5 SPL 下拉 R5_0…
     @这次,DMSC/A53_0处于“开”状态,其余内核处于“关”状态
    - Linux 内核启动、根据 Linux 系统配置、其余内核可选择性加载和启动。

    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hong Guan64:

     感谢您的重播。

     我的客户仅在 AM64x 上使用可自下而上的操作系统开发应用程序层。
     我在 AM64x 的开发引导阶段中进行了设计。请参阅以下引导阶段内核:
     一个 A53内核
     一个 R5FSS0内核
     一个 R5FSS1内核。

     Linux 环境中的 AM64x-EVM-gp SDK 启动阶段演示如下第一个表所示:

     在我看来、有一个引导阶段、可以实现吗?

    原因第一个表和第二个表之间的变化很少:
    1.从第一个表中的引导阶段中删除第3阶段。
      这是可行的、已经过验证。
    2.从 wfe 模式切换到进入 r5fss0-0 elf 可配置内核的 R5FSS0运行流程(例如 RTOS/NORTOS)。
      未能将 fution do bootelf_exec().stopen这个 链接描述 为 e2e.ti.com/.../am6442-am6442
      我将尝试使用 r5f rproc 驱动程序加载并启动 r5f rproc。
    添加一个步骤、将 R5FSS1 SPL (BOOT)映像加载到 R5FSS0 SPL 中、然后加载 R5FSS1 BOOT  
     这种可行性是正确的吗?

    感谢您的任何建议。

    BG、

    jimin.Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hong Guan64:

    针对验证 的最新更新。cut R5FSS0运行流程从 wfe 模式进入 r5fss0-0 elf 可配置内核(例如 RTOS/NORTOS)。正常。

    下一步 、我们需要启动 R5FSS1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinmin、
    感谢您分享有关您所取得的良好进展的最新信息。
    最棒的
    -香港