This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:What 和#39;s ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm 和 amp;ti-processor-sdk-linux-am64xx-hs-evm 之间的区别

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1124003/processor-sdk-am64x-what-s-the-difference-between-ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm-ti-processor-sdk-linux-am64xx-hs-evm

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题中讨论的其他器件:SK-AM64

您好!

我看到 ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm 具有用于 u-boot 的 am64x_hs_evm_r5/a53_defconfig 的所有配置文件、 tisdk_am64xx-evm_defconfig 与  tisdk_am64xx-hs-evm_defconfig 完全相同。

只有预编译的图像不同。 因此、如果我不使用这些映像、我能否使用 hs 版本的 SDK 为 SK-AM64等非 HS 板构建。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 主题所有者目前不在办公室。 请留出几天的时间进行响应。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、
    是的、可以从 HS 封装构建非 HS 型号、反之亦然...
    对于非 HS 和 HS 封装、它与 u-boot/内核的 SRC 相同。。
    但还有一个额外的 HS 附加包- OTP Keywriter (受控访问)、用于对用户密钥进行编程以在 HS 型号上强制执行安全引导。
    最棒的
    -香港