This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4 ISP 单独处理每个通道的数据、还是所有通道都统一处理?

Guru**** 2035740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1125214/tda4vm-tda4-isp-handle-each-channel-s-data-separately-or-does-all-the-channels-handle-uniformly

器件型号:TDA4VM

你(们)好

  我对 TDA4-VM/TDA4-AL/有一些疑问:

  如果4个串行器(原始格式)连接到解串器、且环视摄像头每次接收4个数据通道、则 ISP 会处理接收到的原始数据、每个通道单独处理、或4个通道一起处理?

 2.我检查了文档,发现 VPAC 模块处理原始数据,每个周期处理一个像素,对吧?

  因此、如果四个摄像头的数据、一些摄像头的环境光线非常暗、一些摄像头的环境光线非常明亮、那么它们可以分别得到很好的处理、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    请在下面查找您的问题的答案。

    [引用 userid="508996" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1125214/tda4vm-tda4-ISP-handle-each channer-s-s-data-s/s-indary-or-do-all-channels-hand-ese-ingly "]   如果4个串行器(原始格式)连接到解串器、且环视摄像头每次接收四个数据通道、则 ISP 会处理接收到的原始数据、每个通道单独处理、或四个通道一起处理?

    ISP 是内存到内存模块、因此它单独处理每个通道。  由于它是一个单模块、因此无法同时处理所有通道。  

    [引用 userid="508996" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1125214/tda4vm-tda4-ISP-handle-each channer-s-s-data-s/s-indary-or-do-all-channels-hand-ese-ingly "]  2.我检查了文档,发现 VPAC 模块处理原始数据,每个周期处理一个像素,对吗?

    是的、正确。 ISP 是 VPAC 的一部分、每个时钟周期可处理一个像素。  

    [引用 userid="508996" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1125214/tda4vm-tda4-ISP-hand-each channer-s-data-se-s/s-data-se-sand-do-and-do-all-channel-hande-")  ,因此,如果四个摄像机的数据,有些摄像机可以单独处理得非常明亮,有些摄像机可以引用非常深的环境光线,有些摄像机可以使用非常明亮的镜头,有些摄像机。

    是的、它 只需要 不同的调整/ISP 参数。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  Jadav

    水箱非常值得你的帮助! 是否有任何有关 ISP 调试的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    您正在寻找哪种 ISP 调试? 对于 ISP 调优、您可以使用离线 DCC 工具。 如果要调试代码、可以使用 CCS+JTAG 来调试 ISP 代码。  

    此致、

    Brijesh