请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 您好!
作为标题、如何启用调试消息?
例如、uboot 中有一个文件、调试消息如下所示、如何启用它?
路径:uBoot/disk/part.c
static struct blk_desc *get_dev_hwpart(const char *ifname, int dev, int hwpart)
{
struct blk_desc *dev_desc;
int ret;
dev_desc = blk_get_devnum_by_typename(ifname, dev);
if (!dev_desc) {
debug("%s: No device for iface '%s', dev %d\n", __func__,
ifname, dev);
return NULL;
}
ret = blk_dselect_hwpart(dev_desc, hwpart);
if (ret) {
debug("%s: Failed to select h/w partition: err-%d\n", __func__,
ret);
return NULL;
}
return dev_desc;
}