你好。
我正在尝试让 USB 器件模式 USB3示例应用在 J6 EVM 上工作。
我有一个 VAYU EVM XC5777X CPU 板、并安装了 DRA7xx SDK: TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-AUTOMOTI-dra7xx-EVM-04.03.00.05-Windows-x86-64安装.exe。
我使用 以下命令构建了 USB 库的调试版本:
C:\ti\pdk_dra7xx_1_0_10\packages/ti\build>gmake Board=evmDRA75x core=a15_0 build_profile=debug usb
该 gmake 命令生成了: C:\ti\pdk_dra7xx_1_0_10\packages/ti\drv\USB\lib\dra75x\a15\debug\ti.drv.usb.aa15fg
我想将其链接到 DEV_msc 应用程序代码、该应用程序代码位于:
C:\ti\pdk_dra7xx_1_0_10\packages/ti\drv\usb\examples\usb_dev\msc\dev_msc.c
运行"gmake help"时、我在目标列表中看不到 dev_msc 应用程序、那么 gmake 命令用于构建示例应用程序的内容是什么?
我希望在 EVM 板上运行 SDK 中的此代码、并能够将 USB3 msc 连接到 Windows PC。