This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:通过 CPSW9G (使用静态 IP)从 PC ping A72 (QNX)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1124677/tda4vm-ping-a72-qnx-from-pc-through-cpsw9g-with-static-ip

器件型号:TDA4VM

各位专家、您好!

           我们 希望通过  CPSW9G 交换机从 PC 与 A72 (QNX)进行通信。 我们已连接 TDA4VM 评估板上的一个 QSGMII 端口

使用   BAFO 连接器(以太网至 USB)连接至 PC。 我们需要设置静态 IP 并需要 Ping A72 (QNX)。  

 我们使用的是8.2版本 的 RTOS 和 QNX SDK。 要执行哪些步骤、

1) 1)启用 QSGMII 连接。

2) 2)为 A72 (QNX)设置静态 IP。

3) 3)使用静态 IP 从 PC Ping A72。

QNX SDK 是否提供任何使用 CPSW9G 的简单应用程序?

请建议..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -1-为了使 PSDK 8.2版本开箱即用、我们必须连接 GESI 板。 那么、我们是否有 GESI 板与  QSGMII 板连接到 TDA4VM 评估板?

    -2-发布的 EthFW 代码实现了从 DHCP 服务器获取动态 IP 地址的支持。 支持静态 IP 地址需要更新 EthFW 代码。  这是否已在 EthFW 中得到处理?

    -3-关于"QNX SDK 是否提供任何简单的应用程序以使用 CPSW9G?"、您能解释一下此处对应用程序的期望是什么吗? TI 不提供 QNX 上的任何网络应用程序、因此您是否就此联系了 QNX?

    谢谢。