This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:是否有用于 DDR 的 AVL?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1124549/am3352-is-there-avl-for-ddr

器件型号:AM3352

您好、专家、

是否有用于 DDR 的 AVL?

335x 支持哪种1.5V DDR3?

您能推荐它吗?

谢谢你

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM335x 将支持符合 JEDEC 标准的 DDR3器件。  我们不推荐特定供应商器件。  例如、您可以在我们的其中一个 EVM 上选择器件   

    此致、

    James