This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:AM3358

Guru**** 2552440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1121788/am3358-am3358

器件型号:AM3358

您好:

最近、我测试了 WiFi、但发现无法生成5G AP、而2.4G AP 正常工作。

然后 通过"iw reg get"检查频率、发现无法 使用5G AP:

全局
国家/地区00:DFS 未设置
(2402 - 2472 @ 40)、(6、20)、(不适用)
(2457 - 2482 @ 20)、(6、20)、(N/A)、自动 BW、 被动扫描
(2474 - 2494 @ 20)、(6、20)、(不适用)、无 OFDM、 被动扫描
(5170 - 5250 @ 80)、(6、20)、(不适用)、自动带宽、 被动扫描
(5250 - 5330 @ 80)、(6、20)、(0ms)、DFS、 自动带宽、无源扫描
(5490 - 5730 @ 160)、(6、20)、(0ms)、DFS、 被动扫描
(5735 - 5835 @ 80)、(6、20)、(不适用)、无源扫描
(57240 - 63720 @ 2160)、(不适用、0)、(不适用)

因此我尝试通过"iw reg set US"来设置 CRDA、不幸的是、这不起作用。

然后、我检查了相应的固件并发现它们都存在

ls /lib/firmware/regulation.db*
/lib/firmware/regulation.db /lib/firmware/regulation.db.p7s

但启动日志中存在错误:

dmesg | grep regulatory
[2.230878] cfg80211:为法规数据库加载已编译的 X.509证书
[2.249693] platform regulation.0:regulation.db 的直接固件加载失败,并出现错误-2
[2.258518] cfg80211:无法加载 regulation.db

可以给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是在您的定制板上还是在 TI AM335x EVM 上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 基于 AM335x EVM 并使用最新 SDK 的定制板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miller、

    电路板上使用的 wifi 芯片是什么? 日志似乎表明其固件加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    NXP sd8997、WiFi 2.4G AP 和 STA 正常、但5G AP 异常、表示可以正确加载 sdiouart8997_ comb_ V4.bin 固件

    [24.165443] FW_NAME=NXP/sdiouart8997_combo_v4.bin
    [24.190113] SDIO:Max_segs=64 max_seg_size=65536
    [24.206835] rx_work = 0 cpu_num = 1
    [24.223402]连接 mlan 适配器 operations.card_type 为0x104。
    [24.257500] WLAN:启用 TX SG 模式
    [24.278493] WLAN:启用 RX SG 模式
    [24.336910]请求固件:NXP/sdiouart8997_combo_v4.bin

    26.880118] WLAN FW 处于活动状态

    [26.88332] ON_TIME 为2688387169
    [26.970101] FW_CAP_INFO_0x181c3fa3、DEV_CAP_MASK_0xffffff
    [26.975732] max_p2p_conn = 8、max_sta_conn = 8
    正在启动加载/保存射频终止开关状态...
    [确定]已启动加载/保存射频终止开关状态。
    [27.343520] WLAN:版本= SD8997--16.92.10.p219-MM5X16247.P5-GPL-(FP92)
    [27.430841] WLAN:已成功加载驱动程序

    但为什么我们无法设置 CRDA 参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miller、

    没有任何 WiFi 器件和软件来自 TI、这超出了本论坛的支持范围。 我建议向芯片供应商寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经解决了这个问题、CRDA 代码和 regulatory.bin 不会添加到默认 SDK 中。 我需要修改 Yocto 配置、然后5G AP 正常工作。