This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:如何在将视频输出到外部 LCD 时设置 Hardware Composer 和 Gralloc。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1124142/dra746-how-to-setting-the-hardware-composer-and-gralloc-when-output-the-video-to-external-lcd

器件型号:DRA746

我们在器件中使用了 J6 DRA746 IC、然后发现当我们的器件仅连接一个显示屏时、它会运行硬件编写器、

连接2显示器时,它运行 Gralloc automatic(通过 GPU 处理),但它将运行 GPU 使用情况。

因此、为了保存 GPU、我们希望在2个显示屏上运行硬件编写器。

我希望您能告诉我们如何设置硬件编写器,或者给我们一些补丁或参考文档。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能详细说明一下什么是"硬件编写器"吗?

    此外、您使用的是哪个 SDK?

    需要注意的一点是、我们目前不再支持 SGX 器件的 GPU 驱动程序、因此将不提供该驱动程序的更改和补丁。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的 SDK 是 Android 8.1、

    硬件编写器是 HWC、您可以在此处获取  Hardware Composer HAL | Android 开源项目