This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:AM5726

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1124312/am5726-am5726

器件型号:AM5726

我正在尝试为 DDR3L 设置 Hyperlynx 中的 ibis sims。

AM7726至4GB MT41K512M16HA-125:A DRAM。

您能给我指出正确的选择器/型号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有一种好方法来简化 AM5726的子模型选择。  AM5726.IBS 具有753个子模型、这些子模型被命名为"Model_1、Model_2、Model_3...、Model_753"。  有人如何知道什么是什么?  在决定使用哪种模型之前、您实际上必须输入并阅读每种模型以确定每种模型的内容。  您实际上必须创建自己的表。  显然、创建此文件的任何人都不必进行任何仿真、或者、我可能缺少什么?  Micron 等存储器供应商将子组件命名为"DQ_IN_ODT40_1866"、因此名称显而易见。  通常、对于 DDR3设计、您需要根据驱动器输出阻抗以及接收器输入阻抗来选择布线阻抗。  因此、如果使用40欧姆输出驱动器、则接收器应设置为 ODT 40欧姆、布局布线为40欧姆。  其他驱动器/接收器 ODT 设置可"调优"设计、以防设计人员希望过驱或欠驱动信号。  我想您只需了解 TI 的产品。