This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3505:用于引导的 USB 驱动程序

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3505, FLASHTOOL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1123402/am3505-usb-driver-for-boot

器件型号:AM3505
主题中讨论的其他器件: FLASHTOOL

您好!

客户在启动期间通过 USB 将固件下载到 AM3505。WIN-XP 中有一个用于连接到 AM3505的 USB 驱动程序、但在 WIN7中无法使用。 USB 驱动程序 于2006年发布、我们 怀疑它在64位系统中无法正常工作。 您可以帮助发送新的 USB 驱动程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy、

    设定期望:AM35x 对于我们来说太老了、无法在论坛上提供支持。 我们在该器件上不再拥有硬件或软件专业知识。

    此软件中是否有任何一个适用于客户的用例?  https://www.ti.com/product/AM3505#software-development (例如、flashtool?)

    客户从何处获取 USB 驱动程序?

    此致、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 驱动程序由中国的 TI FAE 提供。我们发现驱动程序与  您所说的闪存工具相同。 如果您有新 的闪存工具可以在双64位系统中工作、它可能会对我有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 驱动程序由中国的 TI FAE 提供。我们发现驱动程序与  您所说的闪存工具相同。 如果您有新 的闪存工具可以在双64位系统中工作、它可能会对我有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei Lai、

    我不知道闪存工具的任何更新版本。 也许您可以创建 Windows XP 的虚拟机实例以继续使用闪存工具驱动程序?

    我已附上闪存工具的用户指南(来自链接 https://processors.wiki.ti.com/index.php/Flash_v1.6_User_Guide)

    e2e.ti.com/.../Flash-v1.6-User-Guide-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.zip

    此致、

    Nick