This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5402:从 CCS v2.21迁移到 CCS v3.1

Guru**** 2673895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1123823/tms320vc5402-migration-from-ccs-v2-21-to-ccs-v3-1

器件型号:TMS320VC5402

您好!  

我的团队需要将使用 CCS 2.21开发的非常旧的项目迁移到较新版本的 Code Composer (3.1、3.3或5.3)。  我们有一 个 Spectrum Digital XDS510USB 仿真器  

是否有 SPRACR4A 应用报告?

谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessia、

    抱歉、我不知道有任何描述从 CCS 2.21迁移到较新 CCS 版本的应用报告。

    此致、
    弗兰克