This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM SDK8.2中 CSIRX_UDMA 的处理流程

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1122292/the-processing-flow-of-csirx_udma-in-tda4vm-sdk8-2

您好,μ s

  我目前从四个摄像头捕获视频数据。 如果我一直拔下摄像头、CAPTURE_NOode 将被阻止。我查看了 cirx 代码并尝试对其进行修改、我目前能够执行断开摄像头 CAPTURE_NOode 的过程、但其他摄像头的正常输出将会出现问题。

   我想问您、如果我想拔下任何摄像头、其他摄像头正常输出图像、应用程序仍然可以正常运行、请修改代码的哪些方面?

  期待您的回复。

  谢谢、

  RCHEN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rchen、

    您可能可以向捕获 节点提供虚拟缓冲区、并且在拔下任何摄像头时、捕获节点将输出此虚拟缓冲区/图像。 这看起来是否正常? 视觉应用程序已支持此功能。

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brijesh,

       此问题已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。关闭此 TT。