请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM-Q1 尊敬的专家:
我使用的是 RTOS SDK 7.3和 EVM 板。
我们要求 Micron 协助进行 DDR 眼图测试。 Micron 的回答是、我们尚未关闭 DDR 周期性培训。 如何在 SBL?中关闭 DDR 定期培训
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我使用的是 RTOS SDK 7.3和 EVM 板。
我们要求 Micron 协助进行 DDR 眼图测试。 Micron 的回答是、我们尚未关闭 DDR 周期性培训。 如何在 SBL?中关闭 DDR 定期培训
尊敬的 TI 团队
如上所述、Gaston 寻求 TI 的支持、寻求有关如何关闭 DDR DQ 培训的信息、我想 在此案例中补充更多背景信息:
我们正在尝试测试 Micron suppiler 支持的 LPDDR4信号质量、虽然我们发现在测试 眼图时 DQ 培训没有关闭、是否有任何技巧可以分享我们如何关闭 DQ 培训、
我们迫切需要关闭这些培训并更新软件、以便继续执行 DDR 信号测试。
非常感谢、请回复内部优先级!