This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:有关 MMA 组件的安全机制实现

Guru**** 2930510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1115522/tda4vm-safety-mechanism-implementation-about-mma-component

器件型号:TDA4VM

您好!

我从安全手册中了解了如何实施以下安全机制、但我无法从 TRM 中找到任何说明。 请提供一些建议吗?

谢谢!

此致

丁志华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有什么建议吗? 谢谢!

    Zhihua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhihua、  

    MMA1 - MMA7是所有硬件机制、因此无需软件开销、如果 发生 MMA 模块、则会产生一个外部可见错误。  

    MMAT1- MMAT8是防止潜在故障的测试、作为系统集成商、您将实施这些测试以确保诊断正常工作。  例如、为了测试 MMA7 (下溢/上溢)、在应用程序启动之前或定期期间、您可以强制缓冲区上溢/下溢场景、并确保标记错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    感谢您的反馈。  什么是"外部可见错误"、 我们如何检测发生的错误? 如果不需要软件开销、那么该故障后的系统行为是什么?

    我认为主要的问题是、我手头没有任何参考文档、除了一些简单的话、我在 TRM 中找不到任何关于 MMA 的描述。

    因此、如果您知道从何处获取参考文档、或许我可以先通篇了解 MMA。 否则、讨论如何逐个实施这些安全机制就会有一些理解。

    谢谢!

    Zhihua