This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:有关参考设计的问题很少

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1119089/sk-tda4vm-few-questions-regarding-reference-design

器件型号:SK-TDA4VM

大家好、

以下是客户可能需要您帮助的几个问题:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/140/5102.PROC112E2_2800_001_29005F00_SCH.pdf

在上述参考设计中、三个 SWB1A、SWB2A、SWB3A 输出组合成一个输出 VDD_CPU_AVS:

1) 1)在 P44上、需要 FB_B1和 FB_B2使用类差分路由、原因是什么?  

2) 2)在 P44上、FB_B2直接连接到 DGND、原因是什么?  

3) 3)在 P44上、U17芯片 FB_B3连接到 VSYS_IO_3V3、这是 U27的输出电压。

是否用于 VSYS_IO_3V3的电压监控? 详细的监控是如何工作的、以及如何启用此监控功能? 是否有任何文档可供参考?  

4) 4)在 P45上、VSYS_IO_3V3连接到 U8芯片的 FB_B4、还用于电压监控 VSYS_IO_3V3。

重复 VSYS_IO_3V3的电压监控是否冗余? 或者是否有任何特殊考虑?  

5) 5) 输入电压和输出电压由 PMIC 芯片 TPS65941监控。 PMIC 会发生什么情况、或者当 Vout/Vin 超过阈值时、接下来会采取什么措施?  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你们中的一些问题会在电源解决方案用户指南 中得到解答:https://www.ti.com/lit/pdf/slvuc99

    Q1:在双相或三相操作时、即 PMIC 器件的设计方式(差分感应)

    Q2: 同样、双相/三相 PMIC 设置为在 VDD 和 GND 之间进行差分感应。

    Q3: B3可选择性地用于感测其他电压。  对于此设计、其设置可感应 IO 3V3电源。  (这是可选的)

    Q4: 不需要冗余。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="496057" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1119089/SK-tda4vm-litt-questions- regard-reference-design"]

    4) 4)在 P45上、VSYS_IO_3V3连接到 U8芯片的 FB_B4、还用于电压监控 VSYS_IO_3V3。

    重复 VSYS_IO_3V3的电压监控是否冗余? 或者是否有任何特殊考虑?  

    [/报价]

    我不熟悉您使用的命名约定,因此我将尝试在已经引用的 PMIC 文档  https://www.ti.com/lit/pdf/slvuc99的上下文中作出响应 。

    次级 PMIC 有两个不属于上电序列的电压反馈监控器。 在第7.4节中、描述了处理器如何在运行时配置这些反馈引脚。  默认情况下不使用这些监视器。  这与主 PMIC 上的反馈引脚 FB_B3不同、后者是默认电源序列的一部分。  如果不需要此反馈(以其他方式满足功能安全要求)、则只需将 FB_B3连接到 VCCA 即可。  FB_B3不能保持未使用状态、因为在上电序列期间、PMIC 预计会存在3.3V 电压、并将此情况视为故障。

    [~用户名="496057" url="支持/处理器组/处理器/f/processors-forum/1119089/SK-tda4vm-litt-questionsing-regarding-reference-design]PMIC 芯片 TPS65941监控输入电压和输出电压。 PMIC 会发生什么情况、或者 Vout/Vin 超过阈值时接下来会发生什么情况?[/quot]

    这将取决于发生故障的输出稳压器。  此 PDN 中有两个电源轨组:MCU 和 SOC (MAIN)。  如果 MCU 电源轨组中存在故障、则会导致 MCU_POWER_ERR 并触发所有 PMIC 稳压器的关断和自动恢复尝试。 请参阅 第6.2节 PFSM 触发器和图6.1。 如果故障发生在 SOC 域电源轨上、则 PMIC 将转换到 PWR SOC 错误 状态、该状态仅保留在与 MCU 安全岛关联的稳压器上。  从这里、安全岛可以尝试清除中断并执行 SOC (MAIN)电源轨的上电。   组定义见表5-7。

    如果 MCU 电源错误、则 PMIC 仅在故障仍然存在时重新尝试电源序列15次。  15次后、需要对系统进行下电上电。  SOC 电源错误的重试次数由处理器决定。

    此致、
    Chris