This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK574:基于 EtherCAT (主站)的运动控制

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1120982/tmdsidk574-ethercat-master-based-motion-control

器件型号:TMDSIDK574

尊敬的 TI 团队:

我想使用 EtherCAT 通信协议控制交流伺服驱动器。 我为该项目购买 了 TMDSIDK574 开发套件。

但是、我需要使用此开发套件帮助开发软件。

Sinan、
谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    TI 不提供 EtherCAT 主站协议栈、但也有商业协议栈、如 https://www.acontis.com/en/ethercat-master.html 和 processors-3P-search 中提到的其他协议栈

    您也可以查看此培训系列: https://training.ti.com/ethercat-master-sitara-processors

    此致
    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Dhaval、

    [引用 userid="4285100" URL"~//support/processors/group/processors/f/processors-forum/112082/tmdsidk574-EtherCAT-master-based -MOTION-control/4157580#4157580"] TI 不提供 EtherCAT 主站协议栈、

    是否没有支持 TI EtherCAT 主站的 Sitara ARM 产品?

    您知道吗?是否有任何堆栈软件提供免费的 EtherCAT 主站支持?

    Sinan、
    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    您可以检查 IGH EtherCAT 主站。 TI 不支持有关 IGH 主设备的问题。

    此致
    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhaval

    感谢您提供的信息。

    非常感谢您的反馈。

    还感谢 TI E2E 一如既往地提供快速支持。

    祝您度过美好的一天、时刻保持安全。

    我稍后将关闭此帖子案例。

    Sinan、
    谢谢、致以诚挚的问候。