This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:AM335x PINMUX 问题

Guru**** 658810 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM3356
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1121742/tmdsice3359-am335x-pinmux-problem

器件型号:TMDSICE3359
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigAM3356

你(们)好

我正在通过参考 ICE3359开发 HSR/PRP 定制板。
已确认 AM335x 有两个 PRU MAC 和两个本身为335x 的 EMAC。
但是、使用 SysConfig 工具、我们已确认同时使用四个 MAC 是不合理的
对吗?
是否无法至少执行2个 PRU MAC 和1个 EMAC?

我还有一个问题
要继续执行上述过程、我想提及引脚多路复用器
C:\ti\pdk_am335x_1_0_17\packages/ti\starterware\tools\pinmux_config\AM335x
我检查了内部'icev2_config.pinmux'文件。
然而,它似乎与实际的 ICE3359没有联系。
未添加 ICE3359中使用的引脚。
请检查一下。

谢谢你。

下面是用于参考的 icev2_config.pinmux 图片。
PRU 引脚也未设置、这对吗?

此外、我使用的是 AM3356。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="523301" URL"~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/1121742/tmsice3359-AM335x-pinmux-probleme">但是、我们已使用 SysConfig 工具确认同时使用四个 MAC 是不合理的
    这是正确的吗?[/引述]

    正确、PRUSS MII1与 RGMII2共用引脚

    [引用 userid="523301" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1121742/tmsdsice3359-AM335x-pinmux-problem "]是否无法至少执行2个 PRU MAC 和1个 EMAC?

    是的、您可以成功配置此方案

     e2e.ti.com/.../AM335x-MAC-usecase-example.syscfg

    [~引脚 userid="523301" url="支持/processors-group/processors/f/processors-forum/1121742/tmsice3359-AM335x-pinmux-problem?]我还有一个问题
    要继续执行上述过程、我想提及引脚多路复用器
    C:\ti\pdk_am335x_1_0_17\packages/ti\starterware\tools\pinmux_config\AM335x
    我检查了内部'icev2_config.pinmux'文件。
    然而,它似乎与实际的 ICE3359没有联系。
    未添加 ICE3359中使用的引脚。
    请检查它。

    这个.pinmux 文件看起来没有完成。  此处随附的是一个未经验证的.pinmux I、用于 V2 ICE 板。 它可能不完整、因此按原样提供。  

    e2e.ti.com/.../am3359_5F00_ice.pinmux

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、非常感谢。

    这是一个很好的帮助。

    我还有其他问题。
    我将使用 MII、而不是 RMII。
    是否无法如上图所示释放 RMII 引脚并添加 MII?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从工具中移除 RMII 接口时、RMII 引脚实际上被"释放"。  添加(非简化) MII 接口时会出现冲突、因为它需要额外的信号。  支持这些额外信号的引脚已在使用中、因此报告的冲突。 为了适应 MII 接口、您需要消除以下信号:

    引脚 电流使用
    J18 GPIO0[16]
    K15. GPIO0[17]
    J17. GPIO3[4]
    K18. GPIO3[9]
    L18. GPIO3[10]
    L16. UART3_TXD
    L17. UART3_RXD

    基本上、您放弃了 UART3控制台和5个 GPIO。

    保罗。