This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:MCASP 的 DMA

Guru**** 2549570 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1121541/am3358-dma-for-mcasp

器件型号:AM3358

您好!

AM3358是否支持 MCASP 的 DMA?

我想通过 DMA 将数据从 MCASP 路由到 WiFi、而无需处理器的参与。 有可能吗?

如果是、是否有任何文档或示例应用或文章说明了如何实现这一点?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    过去、我看到客户将数据从 McASP 路由到 Wifi、但 TI 没有任何有关上述用例文档的应用手册。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您告诉我这一点、但您能否举出一些客户示例?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我没有任何可以与您分享的特定示例代码。

    此致、
    Krunal