This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:连接 LCD 与 AM625x

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1121461/am625-interfacing-lcd-to-am625x

器件型号:AM625

这与将 LCD 连接到 AM62xx 处理器有关。 我们使用 OLDI 接口连接 LCD。
LCD 数据表在数据和时钟线上分别放置了偶数对和奇数对。 我们想知道是否有任何建议
将这种类型的 LCD 连接到处理器、因为 AM62xx OLDI 接口不具有如此奇怪甚至不隔离的效果。
我已随附 referance2e.ti.com/.../LCD185_2D00_101CTL1ARNTT.pdfe 的 LCD 数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在双通道模式下使用 OLDI 时、AM62x 处理器实际上具有"奇数/偶数"要求。  A0到 A4对应奇像素、A5 到 A7对应偶数对。  

    EVM 原理图可能会提供一些上下文。  

    此致、

    安德烈