This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:处理器论坛

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1118995/am3358-processors-forum

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件: TPS65217
我在电路板设计中使用 AM3358、并在通过 uSD 卡启动时遇到问题、在从 uSD 卡启动之前、我是否需要通过 JTAG 预加载 BIOS?
我的板使用 PMIC TPS65910A31A1、而 BeagleBone Black 使用 PMIC TPS65217。 如果我使用在 BeagleBone Black 中可行的相同启动文件、是否可以正常工作?
电路板中 PMIC 的所有电压均正确、24MHz 时钟可用、但 UART0调试端口无数据输出。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李起亚清,您好!

    感谢您的参与、

    让我在内部进行检查、并将该主题分配给专家。

    此致、

    Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [~ userid="368179" URL"/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1118995/am3358-processors-forumes"]我在电路板设计中使用 AM3358、在通过 uSD 卡启动 AM3358时遇到问题、

    您能否提供有关该问题的更多详细信息? UART 控制台上是否有任何日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某些设置问题、启动问题已得到解决。 谢谢。