This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [SK-TDA4VM] QNX 是否支持 SK-TDA4VM 的电路板?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1121033/sk-tda4vm-does-qnx-support-the-board-of-sk-tda4vm

主题中讨论的其他器件:TDA4VMSK-TDA4VM

QNX 7.1支持 TDA4VM 电路板。

QNX 是否支持 SK-TDA4VM 电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    J721E EVM 的 Processor SDK QNX 和相关 QNX BSP 交付可修改为在 SK-TDA4VM 上运行、但这目前不是 TI 支持的配置。  发布此帖子时、SK-TDA4VM 上没有适用于 QNX 的官方 TI SDK 产品。  

    请注意、有关 SK-TDA4VM 的电路板支持、请联系 QNX。

    此致、

    KB