This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:呈现3D 时出现 TDA4 + OpenGL +SDK8.2+错误

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1119834/tda4vm-tda4-opengl-sdk8-2-errors-when-rendering-3d

器件型号:TDA4VM

TDA4VM:TDA4 +SDK8.2   

环境:TI sdk8.2、tda4

问题:

在呈现3D 时、进程终止或 SoC 根据 SDK8.2重新启动。

但同样的过程基于 SDK8.0运行良好。

进程终止时,系统报告以下错误。

过程270373 (SVVPP)端接 SIGSEGV code=1 fltno=11 IP=0000001e174ebf44 (/opt/SVVPP/bin/SVVPP@ ZN9rapidjson12GenericValuueINS_4UTF8IcEENS_19MemoryPoolAllocatorINS_ZN9rapidj123452Ele000200000002Ele100040addr=0x0000000400002Ele0002Ele1000400004Ele0004+08000004Ele2Ele1000404Ele2Elvedr)

SoC 重新启动时,系统不报告任何错误。

以下屏幕截图显示了运行时的一些日志。

第一部分显示图形已成功验证。

第二部分显示 SOC2重新启动而不显示任何错误消息。

 

 

原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huabo、

    以下是几个问题:

    • 这是在 QNX 还是 Linux 上? 两者之间的图形驱动程序不同。
    • 发生错误需要多长时间?
    • 是否有任何可共享的示例代码?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • QNX
    • 只要我们渲染3D, 错误发生所需的时间就不到2秒。
    • 共享不方便、因为它涉及机密性
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Takuma,

    • QNX
    • 只要我们渲染3D, 错误发生所需的时间就不到2秒。
    • 共享不方便、因为它涉及机密性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huabo、

    QNX 上的 GPU 驱动程序由 QNX 提供、您 能否联系 QNX 解决此问题?

    此致、

    Takuma