This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:如何将 AM335x GPMC 连接到紧凑型闪存卡

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1117321/am3358-how-to-interface-a-am335x-gpmc-to-a-compact-flash-card

器件型号:AM3358

是否可以将 AM335x'2 GPMC 接口连接到紧凑型闪存卡? 大多数信号似乎都已提供、但我找不到控制线路 IORD#、IOWR#、RDY#、#CSEL、INPACK#、 注册号。 是否有最佳实践来解决该问题? 是否有应用手册? 或者、您是否建议以完全其他方式(例如 USB 卡控制器)连接两个部件?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian Graf、  

    感谢您的查询。

    我在内部进行了快速检查、以了解是否有任何将 AM335x GPMC 连接到紧凑型闪存卡的建议或文档。

    我找不到任何可以分享的信息。  

    请检查以下主题是否有帮助

    (13) AM3871:与 Compact Flash 连接的指南(CFAST 1.0)-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian Graf、  

    我没有听到您对关闭线程的广告。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的回答、很抱歉耽误您的回答。

    我阅读了您的文章、但它们描述了 CFAST (SATA)模式下的 CF-Access。 我正在寻找 IDE 总线(GPMC 不可用)或内存模式的并行模式最佳情况。 因为我没有找到解决办法,现在我们将自己尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian Graf、  

    感谢您的参与。

    感谢您努力探索所需的解决方案。 我也找不到任何可以分享的解决方案。

    请单击"已解决"按钮 以关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa