This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:融合应用子板和摄像头板购买选项

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01130, TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1113181/j721exsomxevm-fusion-application-daughter-board-and-camera-board-purchase-optionm

器件型号:J721EXSOMXEVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-01130TDA4VM

您好!

我们想购买 Fusion 应用子板 EVM577PFUSION-V1-0和摄像头板 TIDA-01130、以使用 J721E SOM + J7X 通用处理器板测试摄像头系统。 但是 、我们在 svtronics 站点看到 Fusion 应用子板没有库存、摄像头板  TIDA-01130也没有购买选项。 如果 TI 团队能帮助我们获取这些电路板、那将会是一件很棒的工作。

谢谢、此致、

Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muthu

    列出的链接是主要购买渠道。  

    这些器件目前没有库存、我建议您在两周内办理入住手续。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您是否要共享购买链接? 如果您遗漏了这些信息、请与我们分享。

    谢谢、

    Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muthu

    购买的主要链接是: http://shop.svtronics.com/EVM577PFUSION-V1-0-fusion 建议在两周内进行检查。  

    对于  TIDA-01130、我认为 TI 不提供购买。 它是一个参考设计。

    但是、我想与您一起检查您尝试启动的特定演示、以便我们可以对其进行审阅并建议后续步骤以获取所需的硬件。 您可以共享这些链接吗?

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    我们希望通过测试摄像头来评估 TDA4VM 中的 GPU。 我们已经拥有 J712EVM (J721E SOM + J7X 通用处理器板)。 要连接摄像头、我们知道我们需要融合适配器板和摄像头板。 请建议 TI 是否有任何其他我们可以使用的摄像头模块。

    谢谢、

    Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    请你就上述问题作答吗?

    谢谢、

    Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muthu

    大多数基于摄像头的演示使用 Fusion 板。

    我们支持 Linux 驱动程序、该驱动程序无需 Fusion 板即可直接连接到 EVM 上的 Raspberry PI 传感器。 但是、目前使用此驱动程序组合的集成演示有限。

    此致

    Karthik