This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:硬件和软件支持用于 EtherCAT 的 RGMII 接口?

Guru**** 2547620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1119229/am6421-rgmii-interface-for-ethercat-supported-by-hardware-and-software

器件型号:AM6421

尊敬的 TI:

硬件和软件是否支持 EtherCAT 的 RGMII 接口? 根据 AM64xx 数据表和 TRM、工业子系统通过硬件支持 MII 和 RGMII。 此外、AM64 EVM 中使用的 PHY 还支持 MII 和 RGMII。 但是、在 MCU_PLUS_SDK_am64x_08_03_00_18/examples/industrial_comms 中查找 EtherCAT 的示例应用时、相应的 PinMux 文件(EtherCAT_SLAVE_DEMO/SIMPLE/am64x-EVM/r5fs0-0_FreeRTOS/example.syscfg)设置为 CAT 的 MII 模式。

您能否确认 RGMII 是否受硬件和软件支持?

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    EtherCAT 示例不支持 RGMII 模式

    此致、
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    感谢您的快速回复。 是否计划在即将发布 的版本中支持 EtherCAT 的 RGMII?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    我们是否可以将配置更改为使用适用于 EtherCAT 的 RGMII、或者是否存在硬件原因?
    我们使用 PHY DP83867ISRGZ 进行了设计。 此 PHY 不支持 MII、仅支持 RGMII。

    此致、
    Pedantus