This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:是否有指南可用于选择 AM62x 支持的合适 QSPI/OSPI 闪存部件?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1119664/am625-is-there-a-guide-to-choosing-the-right-qspi-ospi-flash-parts-that-are-supported-on-am62x

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

您好!

正如标题所说... 我们已经为 TDA4VM 整合了这一非常有用的常见问题解答、该常见问题解答提供了 DS 或 TRM 中不包含的信息... AM62x 是否具有相同的器件? 或者、该常见问题解答也适用于 AM6x?

谢谢你。


此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois Charlot、您好、  

    感谢您的查询。

    我们没有我知道的类似常见问题解答。 EVM、数据表、原理图检查清单和 RM 是当前推荐的参考。

    让我检查一下内部是否有一些链接或文档可供使用并进行更新。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois Charlot、您好、  

    我在内部检查了是否有其他 信息可供参考。

    我们没有类似的 OSPI 常见问题解答。   该常见问题解答中的许多内容都适用、但客户应仅将其用作指南。  

    TRM 第5.4.1节 OSPI\xSPI\QSPI\SPI Boot 和5.4.10串行 NAND Boot 已经有很多这些详细信息。

    TRM 具有所有信息。  如果 TRM 中缺少任何内容、 我们可以根据收到的输入添加它们。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Sreenivasa