您好 TI!
我正在将采用 AM3703的非常旧的电路板升级到最新的 u-boot 版本。 内核5.10已经完成并在该板上运行、因此现在我要升级 u-boot、然后我将升级 MLO (目前仍在使用旧的 MLO)。
电路板在 SD 卡上引导。 第一个 SD 卡分区上有 MLO 和 u-boot。 将 u-boot 二进制文件加载到 SD RAM 即可正常工作。 然后跳跃看起来正常。 但控制台中不会显示 u-boot 日志。 我怀疑尝试设置的 u-boot 配置错误、但不知道从何处开始搜索。 我用 Lauterbach JTAG 调试器来查看 u-boot 的执行情况。
首先、我使用 JTAG 连接重置电路板、然后在 u-boot (0x80008000)的开头插入一个断点、然后逐步执行。
执行在 OMAP-SMc1函数(lowlevel_init.S 文件) 的"SMC 0 @ SMC #0行挂起、以进入监控模式"。 请参阅以下屏幕截图(寄存器显示在左侧)。

现在我很高兴看到了这一点,但不知道该怎么做! 您可以向我提供哪些关于此主题的建议?
感谢您的帮助、
Joel