This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件支持的 MCAL:TI AM2632。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1118660/supported-mcal-for-device-ti-am2632

主题中讨论的其他器件:AM2632

大家好、团队、

我们收到了订购一款 TI 器件  TI AM2632的客户。我们想知道该器件支持的 MCAL 封装详细信息吗?  

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢、

此致、

Vishwanatha N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    您是否询问 AM2632 IC 支持哪些模块或外设? 如果这是查询、请找到以下列表。

    CAN、DEM、DIO、FLS、GPT、 MCU、OS、端口、 SPI、WDG。 其余模块目前正在开发中、我们将很快发布这些模块。

    如有任何疑问、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kowshik、您好!

    感谢您的回复。

    我们想知道支持此器件的 MCAL 软件包版本是什么?

    此致、

    Vishwanatha N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Vishwanatha Naganagoudra、

    我们为每个器件提供了单独的 MCAL 封装。 可从以下链接申请最新的 MCAL 版本包

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=337487∏_no=AM263X_RESTRICTED_DOCS_SAFETY&ref_url=EP-Proc-Sitara-MCU

    请注意、您需要与 TI 签订 NDA。

    该软件包的版本通常表示为 AM263_00.09.00。 我相信这是最新版本。

    谢谢、

    G Kowshik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kowshik、您好!

    感谢您的回复。  

    我在德州门户网站上找到了一些封装。  

    这些封装是否支持 AM2632?

    想知道在 MCAL 开发中,TI 是否使用 EB Tresos?

    注意:是的,Elektrobit 与 TI 签订了 NDA。

    此致、

    Vishwanatha N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Vishwanatha,

    您找到的软件包仅为 MCU+SDK 文件。 它们包含在 AM263x 上构建应用所需的任何示例、驱动程序和工具。 但是、这些不是 MCAL 软件包、它们还没有放在 TI 的公共页面上、但有一段时间后将其公开的计划。 但现在,我在上次答复中提到的程序应该得到执行,以获得新的一揽子计划。 如有任何果味疑问、请告知我。

    谢谢、
    G Kowshik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kowshik、您好!

    感谢您的确认。  

    还有一点需要澄清。这些 MCAL 软件包是否支持 EB tresos?  

    此致、

    Vishwanatha N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishwanatha,

    可以、您可以将这些插件复制到以下路径中

    eb_installation_folder > tresos >插件

    完成此操作后、在创建新的项目和模块配置窗口时应该可以看到 MCAL 包。

    谢谢、
    G Kowshik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kowshik、您好!

    感谢您的快速更新。

    我们现在可以关闭此票证。  

    我们将从上面提到的链接订购封装。

    此致、

    Vishwanatha N