This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:SBL 引导 Linux MCSPI2 SCK 引脚电压异常

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1117599/tda4vm-sbl-boot-linux-mcspi2-sck-pin-voltage-is-abnormal

器件型号:TDA4VM

你(们)好 专家

我们在将启动模式从 SPL 迁移到 SBL 时遇到了一些问题。 主域的 MCSPI2工作异常(在 MCU2_1中初始化)。 经过调查、发现异常原因是 SCK 引脚的空闲电平不是0V、约为1.4V。 您能给我调查的方向吗?

SBL 引导:

SPL 引导:

谢谢。

此致、

Xin HE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 XIN:

    我建议审核 SBL 侧的引脚多路复用配置。 根据您的问题声明、SPL 似乎没有问题
    SBL 存在问题。 因此、请检查 SBL 是否将该特定引脚配置为不同的引脚。

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在初始化 mcspi2之前重新配置了 pinmux,我认为这不是 pinmax 配置的问题。

    还可以检查哪些内容?

    此致、

    Xin HE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keermy:

      在同一电路板上、他们还有另一个关于 EMMC 的令人困惑的问题。 它们的配置与我们的数据表不符。 这是客户的一个高优先级问题。

     

    尊敬的 XIN:

       请在此处附上详细信息、谢谢。

    BR

    Sikai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    赶上这里的线程。  

    [引用 userid="499559" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1117599/tda4vm-SBL-boot-linux-mcspi2-sck-pine-voltage-is-normal"]我们在将启动模式从报价迁移到 SBL 时遇到了一些问题。[/SPL

    您能不能在这里提到什么是用例?

    [,userid="499559" URL" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1117599/tda4vm-SBL-boot-linux-mcspi2-sck-pin-voltage-ise-normal/4142359#4142359"]在初始化 mcspin2配置之前,我不认为问题是最大值/最大值。]

    您在什么时候重新配置引脚多路复用器? 确保之后 SBL 未将其重新配置为默认状态。

    您是否验证了引脚多路复用之后通过使用 CCS 或任何其他方法读取寄存器来反映的更改?

    [引用 userid="494036" URL"~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/111759/tda4vm-SBL-boot-linux-mcspi2-sck-pine-voltage-is-normal/4143831#4143831"]在同一电路板上、它们还有另一个有关 EMMC 的令人困惑的问题。 它们的配置与我们的数据表不符。 这是客户的一个高优先级问题。

    这一点不太清楚。 您能详细介绍一下吗?

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Parth

    我们解决了这个问题、因为我们的定制板基于 EVM 板的工程修改、屏蔽了我们不用来解决这个问题的外设和引脚多路复用器。

    你(们)好,Sikai

    有关 EMMC 的问题:https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1119584/tda4vm-an-error-occurs-occasionally-when-the-sbl-loads-the-image-from-the-emmc

    此致、

    Xin HE