This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:用于自动扫描集成和启动时间的 MCAL 软件。

Guru**** 2546140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1117590/tda3mv-mcal-software-for-autosar-integration-and-boot-up-time

器件型号:TDA3MV

您好!

1)客户要求我们根据您的文档将 Autosar 集成到我们的系统中:在 TI SoC 上集成 AUTOSAR:基础知识(https://www.ti.com/lit/an/spracb7/spracb7.pdf?ts=1657527362160)

器件型号为 TDA3MVSB2ABFQ1

您能帮我获取 MCAL 软件吗? 我可以在下午提供公司名称、邮件和电话号码(如果需要)。

2) 2)对于这些变体、MCAL 软件是否存在差异:

TDA3MVRB2ABFQ1 -低电平
TDA3MVSB2ABFQ1 -高电平

3) 3)客户要求特定的启动时间、系统需要能够回答。

是否有任何有关我们要用于引导和运行 Autosar 的 M4内核 IPU1_1启动时间的文档(根据中链接的文档)?

/Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    您能否咨询您当地的 TI 支持部门以了解这些问题?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的回答。 我们的本地 TI 支持正在休假、并要求我们在需要支持时写信至该论坛。 我希望您能帮我。

    /Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我认为 MCAL 应该在 mysecuresw 或 CDDS 上可用。 因此、请检查您是否可以访问 它们。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、
    我们当地的 TI 支持人员告诉我们、在他休假之前、可以通过 mysecuresw /我的安全资源获取该信息。 据我所知、他希望将该软件提供给我们的邮件/帐户。 我的帐户似乎目前没有可用的资源。 (它说:"您没有任何安全资源")。
    请检查我的帐户的访问权限。 我们非常感谢您的支持、因为我们的本地 TI 支持将至少在假期中提供4周的支持。

    此外、对于我发布的问题的第2部分和第3部分、您是否有任何意见?

    提前感谢您、

    /Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    您应在接下来的2-3小时内访问。 如果您仍然没有看到它、请在此处回复。

    此致

    Karthik