This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] qbv 代码崩溃

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1119038/qbv-code-crashes

主题中讨论的其他器件:AM6442

1. AM6442按如下方式配置 QBV:

将优先级4映射到队列1、然后在用户模式下通过套接字发送优先级4、但我发现代码崩溃、串行端口打印以下内容、并且失去网络连接:

2、然后、我修改了配置、将优先级1映射到队列1、从用户模式发送优先级1数据、QBV 工作正常、代码未崩溃、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您使用的是 AM64x PRU 以太网(与 CPSW 以太网相反)。 是这样吗?

    您运行的是哪个版本的 Linux SDK?

    此致、

    Nick