This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:调试接口

Guru**** 2540010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1119144/tda2exevm-debug-interface

器件型号:TDA2EXEVM

你(们)好

TDA2XEVM 的调试接口是什么? TI 是否有用于 TDA2XEVM 的调试工具?

我认为 XDS110/XDS200可以正常工作、但 TDA2XEVM 和 XDS110/XDS200之间的物理接口不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我认为 XDS200可以工作、但您可能需要额外的引脚转换器才能连接到 TDA2xEVM。

    此致、

    Brijesh