This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5416:有关内核电源电压的查询

Guru**** 2520850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1115681/tms320vc5416-inquiry-about-core-supply-voltage

器件型号:TMS320VC5416

我们的客户以前使用 TMS320VC5416ZWS120 (120MHz)开发了他们的系统、由于短缺问题、客户计划将 TMS320VC5416ZWS120 (120MHz)替换为 TMS320VC5416ZWS160 (160MHz)。 根据数据表 “5.2建议运行条件”,内核电源定义如下。 即使 TMS320VC5416ZWS160以120MHz 频率运行,客户是否需要满足以下规格?

由于客户使用的是具有1.5V 内核电源电压的 TMS320VC5416ZWS120,因此如果可能,他们希望使用具有1.5V 内核电源电压的 TMS320VC5416ZWS160 (120MHz)。 这意味着、客户希望使用当前电路板设计。

如果您能分享您对本次调查的建议/意见、我们将不胜感激。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    请问您能就此项查询提供意见吗?

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    我很抱歉催促你,但一周内我不能收到任何评论。

    请问您能就此项查询提供意见吗?

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于数据表专门要求此内核电压、客户需要将1.6V 内核用于 TMS320VC5416ZWS160。 我们无法评论 TMS320VC5416ZWS160是否可以在1.5V 电压下以120MHz 运行。 这将需要客户验证。

    此致、

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anita、

    感谢您的澄清。

    我将很快与我们的客户分享您的意见。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anita、您好!

    我在分享您的意见后收到了客户的进一步问题。 客户询问客户需要为 TMS320VC5416ZWS160提供1.6V 内核电压的更详细原因。 这意味着、他们想知道这些器件在内部有何差异、由于 TI 单独发布了 TMS320VC5416ZWS120和 TMS320VC5416ZWS160、客户认为可能存在差异(例如、内部稳压器或时钟发生器等)。 可以对此进行澄清吗?

    当然、他们希望澄清除内核电压电源之外的外部组件实施的差异。

    客户询问的原因是、客户希望确认这种差异是否存在任何问题、尤其是在更换后。 我认为其中一个原因是没有可靠性数据表明 TMS320VC5416ZWS160能够在1.5V 电压下以120MHz 的频率工作。

    如果您能就这项调查提供进一步的建议/意见、我们将不胜感激。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的最终生产测试包含数据表中针对特定器件型号指定的内核电压。 因此、器件  TMS320VC5416ZWS160已经过测试、符合该特定内核电压的要求。  如果客户计划在不同的电压下使用此器件-我们无法确认数据表参数是否正确。

    此致、

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anita、您好!  

    感谢您对这一问题的评论。

    我将与客户分享您的意见。

    此致、

    宫崎