This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:通过 CSI-TX 发送 YUV 420

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1118843/tda4vm-sending-yuv-420-via-csi-tx

器件型号:TDA4VM

最近、我了解到 TDA4 CSI-TX 存在一个限制、即无法发送 YUV 420。 这是正确的理解吗? 由于带宽降低、我有兴趣使用 YUV 420。 是否有任何不需要使用 YUV 422之类内容的权变措施或替代选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

     是的、这是正确的。这是因为 MIPI 标准要求发送 YUV420格式的方式。  

    如果您可以将 YUV420视为 RAW8数据、则 CSITX 可以发送 RAW8数据。  

    此致、

    Brijesh