This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1117665/tda4vm-tda4vm

器件型号:TDA4VM

大家好、团队、

TI 是否有任何工具可帮助我们从映射文件或任何其他方法中查找资源消耗(RAM、ROM、堆栈使用情况等)?

我们需要针对 R5F 内核 MCU 和 A72内核执行该操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    在 Linux 端、有用于在 A72端检查的用户空间实用程序:

    • RAM/内存使用:免费
    • CPU 负载:顶部、mstat
    • ROM 使用情况通常不会给出。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    我们使用  TI ARM clang 编译器进行编译。

    那么、是否有任何脚本或工具可以通过读取 MAP 和 ELF 文件来计算资源消耗(RAM、ROM、堆栈使用情况)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    我认为没有这样的工具可用、但我会仔细检查。 同时、您可以尝试在 CCS 中使用 FreeRTOS ROV View、它可以为您提供类似的数据。 有关 ROV 视图的详细信息、请参阅链接 software-dl.ti.com/.../freertos_ccs_rov.html。

    此致、
    Parth