This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA725:屏幕上的垂直线条不一致

Guru**** 673890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1116736/dra725-vertical-lines-on-the-screen-is-not-uniform

器件型号:DRA725

屏幕上的垂直线条不一致。

我进行了屏幕测试以显示图像。我将 CarPlay 应用程序屏幕置于中央位置、当显示垂直条形图问题时、屏幕周围垂直分布的两侧显示垂直条、而不是左侧显示。但手机显示屏上的图片分布均匀。

如果您遇到类似的问题、希望分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像格式为 PNG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您可以从显示屏上显示图像、这会很有帮助。 此外、请分享有关图像如何显示(即数据流)的更多信息?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我要显示的图片、1280 * 720分辨率、可以帮助我分析原因吗?  谢谢你

    此致、

    Zijian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望它的输出是以前图片的外观、但它是这样输出的、如下图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的图像是否使用编解码器进行编码? 请注意、 您需要对该图像进行解码、因为显示屏支持 YUV 或 RGB 格式的图像。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、我们有一个特殊的测试图片应用程序、垂直线条、水平线条、斑马交叉等、但仅当问题的垂直条。图像格式为 RGB,添加视频显示时、才会出现此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、仍然没有得到确切的问题。您的意思是"仅当问题的竖线出现时"?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉让您难以理解、我的意思是显示图像将出现不均匀的垂直线条、就像这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉让您难以理解、我的意思是显示图像将出现不均匀的垂直线条、就像这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否保存将要显示的图像并离线分析以查看其是否具有正确的 RGB 数据?  

    您能否检查 图像格式是否与视频管道中配置的图像格式匹配? 这看起来像一些格式不匹配。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我分析了图片数据、确保它是正常的 RGB 格式。尝试使用 DRM 直接存储器数据显示正常。在 OpenGL 渲染中可能出错?

    此致、

    Zijian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您是否可以在 OpenGL 进入显示屏之前检查其输出、看看它是否看起来正常?  

    此致、

    Brijesh