This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:电源

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1115549/am3357-power-supply

器件型号:AM3357

大家好、

请确认以下有关 AM335x 电源的信息。

如果 VDDSHV (3.3V)在上升前约为800mV @ 120ms、则复位前是否正常?
(无 RTC 功能)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinnosuke、

    感谢您的查询、

    您能否分享在 POR 复位释放前捕获的波形。

    此外、请分享 使用的电源解决方案。   

    此致、

    Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢你的答复。
    电路已更改、波形如下。
    电源解决方案是在禁用 RTC 功能的情况下进行电源定序。


    此致、
    Kaneko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinnosuke、

    请提供使用1.8V、3.3V 和 POR 捕获的波形。

    您正在使用的电源解决方案。 是 PMIC 还是分立式?

    如何启用3.3V? 在3.3V 电压下是否存在任何漏电路径?

    谢谢、

    Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    1.8V、3.3V 和 POR 的波形如下。

    电源解决方案是分立式的。

    FPGA 连接到 AM3357。
    FPGA 电源(+ 3.3V _ FPGA)先于 AM3357电源(+ 3.3V _ AM 3357)供电。
    在 FPGA 配置期间、信号线被上拉、因此我们认为它泄漏。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinnosuke、

    由于3.3V 泄漏电流在 VDDSHV 的绝对最大额定值范围内以及 POR 释放之前。  

    没关系。

    谢谢、

    Kalyan。