This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:基于 VLAN 的 ARP 不起作用

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1118007/tda4vm-arp-based-on-vlan-not-work

器件型号:TDA4VM

您好、TI 专家、
我使用 sdk8.2 QNX+RTOS、TDA4通过 cpsw9g、RGMII 连接到 PC、现在我记录了一个问题:
我在 TDA4中配置 IP、VLAN 172.16.104.90和 VLAN 192.168.1.10。 在 PC 中,我配置响应相同的网络段 IP:
   

我从没有 VLAN IP 的 PC ping TDA4、通过。 但使用 VLAN IP、NG。  
从 Wireshark 中、我看到、当 ping 没有 VLAN IP 时、PC 可以发送和获取 ARP 信息。  但使用 VLAN IP ping、PC 只发送请求 ARP 信息、而不获取响应 ARP 信息:




但是、如果 使用 VLAN IP 从 TDA4 ping PC、则会通过。



在 E2E 中、 我看到一个相关问题: DRA821U:cpsw5g VLAN 配置-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

您能否就此问题提供一些建议或修补程序?

谢谢。