This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J:是否有 DRA829J/V 的功耗汇总

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1115120/dra829j-is-there-power-consumption-summary-for-dra829j-v

器件型号:DRA829J
主题中讨论的其他器件: DRA829

您好、专家、

是否有 DRA829J/V 的功耗汇总?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    DRA829在125C 结温下的输出功率范围为11至15W、在105C 结温下的输出功率范围为8.5W 至12W、具体取决于用例。

    此致、

    Kyle