各位专家、您好!
我们的板在启动时有时会挂起。
A72和 MCU1_0与 dmsc 通信失败。
请检查 SYSFW 是否运行为异常状态?
谢谢。
这是 A72日志:
[2022-07-05 19:45:03.646][0.000000] CMA:无法保留512 MIB
[2022-07-05 19:45:04.805][1.247709] ti-sci 44083000.dmsc:msp 中的 mbox 分度(调用方:TI_sci_cmd_clk_is_on+0x48/0xa8)
[2022-07-05 19:45:04.805][1.256400] ti-sci 44083000.dmsc:mbox 发送失败-110
[2022-07-05 19:45:04.805][1.261439] ti-sci-clk 44083000.dmsc:clocks:is_prepared failed for dev=293、clk=2、ret=-110
[2022-07-05 19:45:05.796][2.271687] ti-sci 44083000.dmsc:resp 中的 mbox 分度(调用方:TI_sci_cmd_put 设备+0x18/0x28)
[2022-07-05 19:45:05.839][2.280458] ti-sci 44083000.dmsc:resp 中的 mbox 分度(调用方:TI_sci_cmd_put 设备+0x18/0x28)
[2022-07-05 19:45:05.839][2.280468] ti-sci 44083000.dmsc:resp 中的 mbox 分度(调用方:TI_sci_cmd_clk_is_on+0x48/0xa8)
[2022-07-05 19:45:05.839][2.289229] ti-sci 44083000.dmsc:mbox 发送失败-110
[2022-07-05 19:45:05.840][2.297901] ti-sci 44083000.dmsc:mbox 发送失败-110
[2022-07-05 19:45:05.840][2.302936] ti-sci 44083000.dmsc:mbox 发送失败-110
这是 MCU1_0日志:
[2022-07-05 19:45:03.077]已插入 MCU_uart0
[2022-07-05 19:58:23.183] --> Sciclient_serviceSecureProxy (949):失败
[2022-07-05 19:58:23.214]--> Sciclient_service(334):失败
[2022-07-05 19:58:23.245] --> Sciserver_UserProcessMsg(593):失败
[2022-07-05 19:58:23.309] --> Sciserver_processtask(270):失败
[2022-07-05 19:58:23.341]处理消息失败,发送 NAK 响应失败
[2022-07-05 19:58:23.404]处理消息失败,发送 NAK 响应失败
[2022-07-05 19:58:23.468]处理消息失败,发送 NAK 响应失败