This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:USB 眼图测试失败

Guru**** 2549210 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H06, 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1108128/66ak2g12-usb-eye-pattern-test-is-failing

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件:66AK2H06

您好!

我的客户测试了66AK2G12ABYA100 USB 眼图、发现5m 电缆的测试失败。
请参阅以下测试结果的详细信息。
客户将结果与之前使用的其他 TI 器件(TMS320DM6446BZWT 和66AK2H06)进行了比较。

 e2e.ti.com/.../USB_2D00_eye_2D00_test.xlsx

客户希望提高测试结果并寻求 TI 帮助。
客户是否应首先检查任何点?
如果您需要客户提供的更多信息、请告诉我。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。  

    我将在 我们的应用手册中详细介绍66AK2G12ABYA100 USB 眼图、并返回给您。  

    此致  

    Rajashri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     66AK2G12ABYA100评估板上是否捕获了眼图? 如果是、请说明正在使用哪个评估模块?

    此致

    Rajashri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajashri、

    客户使用自己的电路板。
    所有三个捕获都在其定制板上。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享定制电路板原理图以查看 USB 部分。

    谢谢

    Rajashri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajashri、

    客户的电路板在 USB 连接方面非常简单。
    只有共模滤波器和二极管。
    请参见下图。
    e2e.ti.com/.../66AK2G12_5F00_USB_5F00_schematic.xlsx

    所有三个器 件(66AK2G12ABYA100、TMS320DM6446BZWT 和66AK2H06)使用相同的连接。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在进行内部检查、并将返回给您

    谢谢  

    Rajashri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Tashiro 一郎、

    您能否确认 先前使用 的 TMS320DM6446BZWT 和66AK2H06电路板中是否使用了相同的共模扼流圈和 ESD 器件型号。 此外,您能否确认框图中显示的 USB 部分周围的连接在 TMS320DM6446BZWT 和66AK2H06的电路板上是否相同。  

    此外、请在  66AK2G12ABYA100电路板上执行这两个实验。

    1) 1)移除 ESD 并捕捉眼图。

    2) 2)移除 ESD 并短接共模扼流圈。 捕捉眼图

    请分享结果

    此致

    Rajashri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajashri、

    围绕 USB 的66AK2G12电路板设计是从 TMS320DM6446BZWT 复制的。 器件型号也相同。
    66AK2H06板采用相同的设计、但器件型号不同、如下所示。
    共模滤波器
    ACM2012-900-2P-T001 (TDK)=> DLW21SN900HQ2L (Murata)
    ESD 二极管
    DT1446-04SO (二极管)-> TPD4E05U06DQAR (TI)

    [引用 userid="520258" URL"~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/1108128/66ak2g12-USB-eye-pattern-test-failure/4116718#4116718"]此外、请在  66AK2G12ABYA100板上执行这两个实验。


    请查看以下结果。 情况是一样的。
    e2e.ti.com/.../66AK2G12_5F00_Remove_5F00_choke.xlsx

    谢谢、此致、
    田志郎一郎



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tashiro 一郎、

    您能否告诉我们客户电路板上路由的 USB 数据线 USB0_DP 和 USB0_DM 的长度。  此外、电路板上的 DP 和 DM 线路之间的长度不匹配是多少?

    此致

    Rajashri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajashri、

    这是每条线的长度。
    USB0_DP:滤波器的 SoC 为 108.162mm。 滤波器至 USB 连接器的电 阻为5.508mm。
    USB0_DM: 滤波器的 SoC 为 107.759mm。 滤波器到 USB 连接器的间 距为5.165mm

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Tashiro 一郎、

    我需要有关原理图、布局和电路板的以下详细信息
    电路板:我看不到 ESD 的实验已完成(如上所述)、从而保持扼流圈连接。

      

    在捕获眼图时、请使用3m 电缆和5m 电缆。

    原理图:
    1)它是处于 USB 主机模式还是设备模式?
    2) 2) USB 连接器是 A 型还是 b 型?
    3) 3)屏蔽接地是否通过铁氧体磁珠对电路板接地短路? 请查看以下内容以供参考

       

    如果您共享电路板或 USB 部分的原理图设计、那将会很好。 方框图无助于了解设计  

    布局:

    1)它是多少层电路板?  
    2)电路板的布局是否考虑了 USB2.0的以下指导原则

    请分享电路板布局。 这将有助于了解电路板。

    此致

    Rajashri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajashri、

    原理图:
    1) 1) USB 为器件模式。
    2) 2) USB 连接器为 B 型
    3) 3) USB 连接器屏蔽层通过0 Ω 电阻器连接到 GND。
    USB 连接器 GND 通过铁氧体磁珠连接到 GND。
    https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=BLM18BD252SN1%23

    布局:
    1) 12层 PCB
    2) 2)满足这些准则、但不包括以下各项、因为顶层和底层繁忙。
    如有可能、将高速差分对信号与相邻的 GND 层一起布置在 PCB 的顶层或底层。

    请参见下图。

    e2e.ti.com/.../USB_5F00_board-layout.xlsx

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Tashiro 一郎、

    我已经向 USB 专家分享了您的意见。 根据他们的回答、我将向您提供最新信息

    此致

    Rajashri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些眼图结果是否由 USB 电气测试工具后处理? 这是确定真正通过/失败的唯一方法。

    https://www.usb.org/document-library/usbet20