This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:Profinet RT A 类(不带 SNMP)是否已通过 SDK 进行验证?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1110419/am3357-is-the-profinet-rt-classa-without-snmp-verified-with-sdk

器件型号:AM3357
Thread 中讨论的其他器件:Profibus

大家好、

我的客户询问如下。

PROFINET RT A 类(不带 SNMP)是否使用 SDK 进行了验证?

他们想知道 每次  发布 SDK 时是否验证了 Profinet RT A 类(不带 SNMP)。

 

谢谢、此致、

 Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我们尚未使用堆栈封装和处理器 SDK 对其进行测试。 但这不应成为一个问题、因为它是一种简化。 您可以联系堆栈供应商 TMG 获取许可、他们可以提供定制和支持。

    此致
    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhaval、

    感谢您的回复。

    PRU-ICSS-PROFIBUS-SLAVE 使用 处理器 SDK 进行测试。 对吧?

    我知道 TMG RT/IRT 堆栈完全是测试的。   Profinet RT ClassB(带 SNMP)是否仅使用 SDK 进行验证?

     

    谢谢、此致、

     Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 userid="85506" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1110419/am3357-is-Profinet RT-ClassA-without SNMP verified-with -SDK/4118073#4118073"]

    PRU-ICSS-PROFIBUS-SLAVE 使用 处理器 SDK 进行测试。 对吧?

    [/报价]

    这里您是指 Profinet 从设备吗? 如果是、则是。

    [引用 userid="85506" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1110419/am3357-is-Profinet RT-ClassA-without SNMP verified-with -SDK/4118073#4118073"]

    我知道 TMG RT/IRT 堆栈完全是测试的。   Profinet RT ClassB(带 SNMP)是否仅使用 SDK 进行验证?

    [/报价]

    是的。

    此致
    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Dhaval、

    我知道 Profinet RT ClassB(带 SNMP )仅使用 SDK 进行验证

    我可以再问一个问题吗?

    AM335x Profinet RT A 类(不含 SNMP)是否已获得 PI (PROFIBUS & PROFINET International)的认证?   它是否仅  是 Profinet RT ClassB(带 SNMP)?

    谢谢、此致、

     Kuerbis