This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:HS 器件刷写

Guru**** 2541160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1113330/tda4vm-hs-device-flashing

器件型号:TDA4VM

我正在准备 OTP 密钥写入。

我查看了文档、OTP Keywriter 仅在 PDK 8.0版本中提供。 但 I
使用 PDK 7.1
在 PDK 8.0中使用密钥编写器是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 PDK 8.0和 OTP 密钥编写器。 可能存在一些编译问题、并且某些路径会发生更改。
    因此、我建议您使用与支持的 Keywriter 版本相匹配的 PDK 8.0。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经开发了软件平台、因此无法更改 PDK 版本。 您能否共享 PDK7.1 OTP 密钥写入器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有史以来第一个 Keywriter 版本在7.3 SDK 上。 因此、我们从未在7.1 PDK 上支持 Keywriter。 因此、我们没有或不支持用于 Keywriter 的该版本 PDK。

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我从 CDDS 获得了7.1 OTP KEYWriter

    感谢你的帮助